This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372BQ5M 的最大正常力

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732165/csd95372bq5m-max-normal-force-of-csd95372bq5m

器件型号:CSD95372BQ5M

您好!

我们的客户希望了解  CSD95372BQ5M 可以支持的最大正常压力。

这对于散热器设计很有帮助。  您能否提供此数据?

谢谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我们将检查并回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    CSD95372BQ5M 的最大压力为20N。
    此致、
    Lucian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!