This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500210:EN303417认证?

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500210, BQ51013A, BQ500511A, BQ51013B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731686/bq500210-en303417-certified

器件型号:BQ500210
主题中讨论的其他器件: BQ51013ABQ500511ABQ51013BBQ500212A

您好!

BQ500210和 BQ51013A、EN303417是否合格? 如果没有、我们是否有解决方案?

谢谢、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN303417适用于最终产品、而不是 IC。 用于 BQ500210和 BQ51013A 的 EVM 尚未按照此标准进行测试。
    请注意、210和013A 是非常旧的器件、设计为 WPC 1.0、没有 FOD 检测功能。
    对于 TX、5V 输入、建议查看 BQ500212A 或 BQ500511A/002A。 对于 RX、BQ51013B 可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的快速回复! 我意识到 BQ500212A 或 BQ500511A/002A 为 NRND。 您是否会推荐它们?
    此外:
    推荐器件是否引脚对引脚兼容?
    更换这些部件时是否需要进行任何软件/硬件更改?

    感谢你的帮助!

    BR、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan
    所有 TI TX 均为 NRND、但不打算使 WPC 1.1单元停产。
    P 至 P 兼容-- TX 否,210为19V 输入,其他单元为5V。 RX 013A 与013B 比较,但 B 上的 FOD 功能正常工作。

    这是新设计吗?
    它是否需要 Qi 认证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill! 这回答了我目前的所有问题。

    BR、
    Stefan