This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:当占空比低至0.1%时、TPS61161 PWM 调光占空比最小值和 FB 最小电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744131/tps61161-tps61161-pwm-dimming-duty-cycle-min-value-and-fb-min-voltage-when-duty-cycle-is-lower-to-0-1

器件型号:TPS61161

TPS61161是否支持 0.1%或更低的调光占空比?

器件 FB 电压最小值是否为5mV?

该器件可以支持 10uA 或更低的电流吗?

器件 的最小脉宽40ns 是否为设计参数、该参数是否在 ASSMBLE Fab 或晶圆实验室具有测试步骤?

如果符合要求、 则需要批量生产多大的最小电流限制和调光周期参数设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,
    TPS61161不能对所有器件都支持0.1%、某些器件可能可以、但另一些器件可能不支持0.1%。 由于典型的最小导通脉冲宽度为40ns、但所有器件的容差都有点大;
    TPS61161通常支持高达50uA 的电流;
    40ns 只是一个典型值、我们只是测试这个典型值、但我们尚未测试容差;
    电流取决于具体应用、取决于输入电压、输出电压、输出电流;我们建议在10kHz 时为0.5%、在5kHz 时为0.25%。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩