This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:0.5ms 导通时间、大约可以实现5.56ms 周期?

Guru**** 2553770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743889/lm3553-0-5ms-on-time-about-5-56ms-period-possible

器件型号:LM3553

大家好、

客户希望使用具有以下规格的 LM3553。

VIN = 3.3V

LED:Vf=1.5V–2.1V,If =大约400mA,2并联×5斜接

导通时间= 0.5ms、周期= 5.56ms、同步双并行、

LM3553可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    我不确定 Lm3553能否支持该短脉冲、但我将尝试使用 EVM 对此进行评估。 您还可以应用 EVM 进行试用。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩