This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196应用

Guru**** 2604195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743513/tps61196-tps61196-application

器件型号:TPS61196

六路输出:始终有三条道路尚未出口、原理图为 attached.e2e.ti.com/.../TLD_2D00_6200P50-V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garin、
    您能提供详细说明吗? 您的应用是什么? 您的问题是什么?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61196用于工业显示屏的背光。 背光有六个 LED 通道、每个通道与11个 LED 串联、每个通道的电流为50mA。 目前使用的开关电源为72W。
    现象:开关频率正常、但只能点亮三个 LED、不知道是否进入保护状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garin、
    您意味着您只能点亮三个通道的 LED? 您是否观察到任何波形? 我建议您确定发生了什么、您可以附加原理图、我可以检查是否存在任何问题。 我现在对这个问题没有更多的建议。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩