This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:与 TPS65400进行 USB 2 ANY 和 PI Commander 通信:连接的引脚最少

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732476/tps65400-usb-2-any-and-pi-commander-communication-with-tps65400-minimal-pins-to-connected

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们的新设计中将使用四路降压 TPS65400。 在系统级、PMBus 功能未被使用、开关频率、软启动时间等使用板载固定
电阻器和电容。

但是、PMBus 编程接头(10引脚)将包含在电路板上、以便通过 USB2ANY 和 PI Commander 与 TPS65400进行通信、从而进行调试和故障排除。
我们对 EVM 上的30引脚连接器不感兴趣。
问题1. 编程接头是否仅需要与 TPS65400的 SCL、SDA 和 GND 引脚连接?
问题2. 请验证10引脚编程接头的引脚映射

J4-1: SDA
J4-2:SCL
J4-5:GND
J4-3,4,6,7,8,9,10:常闭

谢谢、此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    SCL、SDA 和 GND 引脚足以通过 I2C 进行调试。

    2.我已经检查了接头的引脚配置。 请参阅以下内容:  

    引脚1 -- SCL

    PIN2 - SDA

    PIN6-GND

    其他:NC

    您还可以通过图片和 EVM 原理图进行检查。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的快速重播和及时支持。

    此致
    Deepak V