This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TPS53658]命令行工具 FusionConfigWriter 是否支持该器件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53661, TPS40425, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731575/tps53658-does-this-device-supported-by-command-line-tool-fusionconfigwriter

主题中讨论的其他器件:TPS53661TPS40425UCD9246TPS53678

您好、专家、  

我们希望使用命令行工具 FusionConfigWriter 对器件 TPS53658进行编程、但失败了。 总之、我们可以使用 TI GUI 对器件进行编程。  

我们将命令行工具(FusionConfigWriter)用于其他器件,如 TPS40425和 TPS53661。 不知怎么说、它不适用于 TPS53658。 我们要确认命令行工具 FusionConfigWritter 是否支持此设备,或者是否有其他特殊的命令行工具?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们将有人来看看这个问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您钱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 GUI 版本? 命令语法是什么? 您能否提供有关故障的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我将使用 GUI 7.0.25

    使用的命令是 fusionconfigwriter。

    它根本无法检测到器件。 但是、可以检测是否打开 GUI 界面。 使用 GUI 对器件进行编程没有问题、但我需要使用命令行将编程整合到我的应用中。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的系统上有多少台设备? 它们是什么? 器件地址是什么? 您正在使用什么命令语法、例如:
    "FisionConfigWriter --address 92--project --infile UCD9244_92.xml"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    系统中总共有4个器件、3个 TPS53658和1个 TPS53678。  

    地址为82、95、101和109。  

    这是命令:

    FusionConfigWriter --address 82 --scan-mode device_code --project --infile TPS_ADD82.xml

    FusionConfigWriter --address 95 --scan-mode device_code --project --infile TPS_ADD95.xml

    FusionConfigWriter --address 101 --scan-mode device_code --project --infile TPS_ADD101.xml

    FusionConfigWriter --address 109 --scan-mode device_code --project --infile TPS_ADD109.xml

    所有4个器件都无法通过命令语法进行检测/不可编程、但能够使用 GUI 进行编程。

    我们 将在不发生任何错误的情况下、对 TPS40425和 TPS53661使用类似的命令语法。 请告知我们是否必须为 TPS53658和 TPS53678选择其他语法?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS40425和 TPS53661使用 DEVICE_CODE (0xFC)作为扫描模式、其中作为 TPS53658/53678使用 IC_DEVICE_ID (0xAD)作为扫描模式=>将"DEVICE_CODE"替换为"IC_DEVICE_ID"或"组合"(扫描全部):

    FusionConfigWriter --address 82 --scan-mode ic_device_id --project --infile TPS_ADD82.xml

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 感谢您的解决方案。 我将在返回到实验练习后尝试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以与扫描模式 IC_DEVICE_ID 和组合完美配合使用。 感谢您的指导!