This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:我将 TPS61193用于我的 LCD,在通电时,LCD 屏幕闪烁,然后变为黑色。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743478/tps61193-i-use-tps61193-for-my-lcd-when-power-on-the-lcd-screen-flashed-and-then-turn-to-black

器件型号:TPS61193

你(们)好

  我在 LCD 上电时使用 TPS61193、LCD 屏幕变暗 、然后变为黑屏。请帮助检查原理图并提供一些建议、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的输入电压范围是多少? 您只需使用5V 进行测试? 您的 LED 配置是什么? 每通道的电流是多少? 您是否观察到"故障"引脚上的任何故障信号?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩