This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电路配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748239/ucc28950-configuration-of-circuit

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:SM72445

你(们)好

目前、我的客户正在使用 SM72445和 UCC28950开发600W 级太阳能转换器。

配置如下。

该公司正在尝试将 ucc28950用作升压电路。

输入:48V、输出:400V、最大输入:600W

是否可以进行电路配置?

我通常知道 PSFB 是降压配置。

是否有任何参考资料?

时间常数是否在同一个 culator 工具中可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy

    可以进行配置、Excel 计算器将以常规方式提供组件值。 请确保您使用 的是 http://www.ti.com/lit/zip/sluc222上的最新计算器

    我进行了非常粗略的计算、变压器匝数比大约为0.06 (NP/NS)。 您可以看到 PSFB 是降压转换器、但可以通过变压器匝数比来更改电压转换比。

    该计算器假设一个中间抽头的次级、其中整流器会看到非常高的电压应力-客户应考虑使用全桥整流器次级。 次级倍流器还会降低整流器电压应力、但会以牺牲第二个输出电感为代价。

    此致

    Colin