This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:关于 SYNC 和 PWM

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744403/tps61194-about-sync-and-pwm

器件型号:TPS61194

您好、E2E、

我们的客户正在调整工程电路板上的信号输入时序。
请告诉我有关同步和 PWM 的信息。
 -1- 当相位为36度时、为什么 SW 引脚上会出现负尖峰?
 -2- 此器件是否有用于同步和 PWM 的建议支持或输入相位?

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../negative-spike.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、E2E、
    请帮我!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    我很抱歉耽误你的回答。 您的"SYNC"频率是多少?PWM 频率是多少? 在哪种情况下、您会发现这种情况? 以及如何在"SYNC"和"PWM"之间控制相位。 我已经和我们的设计人员交谈过、这些似乎是两个不同的部分。 我们对该相位没有严格的要求。 您还可以观察电感器电流。 电感器电流是否有差异? 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    您的"SYNC"频率是多少?PWM 频率是多少?
    ->这适用于汽车应用。 同步由 MCU 提供。 频率同步用于 EMC。

    在哪种情况下、您会发现这种情况?
    ->设计人员打算在任意时间将 EN 设置为高电平。 但是、SW -引脚中会出现负尖峰、超过绝对最大额定值。 负尖峰与 SYNC 和 EN 相关。

    电感器电流是否有差异?
    ->我将与设计人员核实并在稍后回复。

    谢谢、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    "SYNC"引脚的频率是多少?"PWM"引脚的频率是多少?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    PWM 大约为200Hz。 同步为2MHz。 我得到了电感器电流波形。

    请告诉我您的意见。

    此致、

    ACGUY

    e2e.ti.com/.../Neg_2D00_spike_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    电感器电流波形看起来稳定、我已经与我们的设计人员保持一致、他认为这两个频率将流向不同的部件、并且升压开关频率非常高、PWM 调光非常低、这应该对升压性能有轻微的影响。 老实说、我对这种现象不太理想。 您是否在不同器件上发现了相同现象? 您是否尝试过任何其他频率? 这些尖峰对您的性能有任何影响? 或 EMC 性能?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    >并且这些尖峰对您的性能有任何影响? 或 EMC 性能?
    否 该负尖峰超出了该器件的绝对最大额定值。
    但是,如果你说"没有问题",我们将感到欣慰。

    >您是否尝试过其他频率?
    还没有。 我会将其推荐给我们的设计人员。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    您是否有关于此主题的任何更新信息?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    很抱歉、我没有太多有关此主题的更新信息。 正如我之前说过的:"您是否在不同器件上发现了相同的现象? 您是否尝试过任何其他频率?"
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    >您在不同器件上是否发现相同现象?
    是的。 这种现象会在其他同一器件上重现。

    >您是否尝试过其他频率?
    是的。 但是、负尖峰不会消失。
    (出现负尖峰时的相位差不同。)

    PWM 和 SYNC 之间的相位差导致出现负尖峰的原因是什么?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    从您的波形可以看出、PWM 开启后的第一个开关周期在 DCM 模式(脉冲跳跃模式)下工作。 您还可以参阅我们的以下波形、该波形在我们的 EVM 上捕获。 在这个开关周期的谐振区域内、负脉冲有可能低于0V。 但 负振幅可以 在内部受到限制。 因此我们认为它没有任何问题。