This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196的电源序列

Guru**** 2602785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732053/tps61196-power-sequence-of-tps61196

器件型号:TPS61196

你(们)好

我从我的客户那里得到问题。
在启动 EN 之前是否存在启动 PWM 的问题?
是否有断电顺序的规则?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko、
    (1)。 在启动 EN 之前、如果是 PWM、则可以启动 PWM 信号
    调光信号出现在 EN 信号为高电平之前、软启动在检测到之后立即开始
    未使用的通道。
    (2)。 没有断电序列的规则。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San

    感谢你的答复。
    请允许我确认、以防万一。
    我了解到、如果 EN 在输入 PWM 信号之后为高电平、则上电序列如下所示。
    我的理解是否正确?

     输入 PWM 信号
     2. EN 高电平
     3.启动 VDD
     未使用的通道检测
     5.启动软启动

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko、

    VDD 是内部 LDO、您无需启动 VDD。 如果 EN 在输入 PWM 信号之后为高电平、则应遵循上电序列:
    1. VIN 上电;
    2.输入 PWM 信号;
    3.EN 设置为高电平;
    4.未使用的通道检测;
    5.启动软启动;

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean - San

    感谢你的答复。
    如果 EN 在输入 PWM 之后为高电平、VDD 是否不会启动?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    VDD 是内部 LDO、为 VIN 供电时、VDD 将立即启动。 因此、不要担心 VDD。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean - San

    我收到了客户的问题。
    很抱歉、我不断询问、但数据表的"7.3.1电源电压"中写道 VDD 在高 EN 之后开始。
    如果在输入 PWM 信号之后 EN 为高电平、即使 EN 为低电平、是否也有可能输出 VDD?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    是的、你是对的。 很抱歉回答错误。 如果 EN 在输入 PWM 信号之后为高电平、则应遵循上电序列:
    1. VIN 上电;
    2.输入 PWM 信号;
    3.EN 设置为高电平;
    4.VDD 启动
    4.未使用的通道检测;
    5.启动软启动;

    此致
    肖恩