This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:针对2.5V 输出对 EVM 进行了修改

Guru**** 2769615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729499/ucc2897a-evm-modification-for-2-5v-output

器件型号:UCC2897A

为了 将输出从3.3V 调节到2.5V、我需要对 UCC2897A-EVM 进行哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、
    您需要做的是将分压电阻器 R26从28.7k 更改为17.4k。
    这会将输出电压设置为大约2.5V

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我想在较低输出电压下同步整流可能会遇到问题。 您是否建议在48V 至2.5V 隔离电压范围内采用其他类似的参考设计/EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、
    这是您肯定需要检查的东西。 在低压线路上、同步整流器可能没有足够的栅极电压来打开 FET。 如果是这样、并且需要同步整流、则变压器需要更多的次级匝数。 EVM 仍将运行、因为 FET 的体二极管将充当整流器二极管、但效率不会得到优化。
    或者、可以使用肖特基二极管替代 FET。

    此致
    John