This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:DRV_HEADER[2:0],最佳设置是什么?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748025/lp8860-q1-drv_header-2-0-what-s-the-best-setting

器件型号:LP8860-Q1

大家好、

我的客户问我 DRV_HEADER[2:0]的最佳设置是什么、即 LED 电流阱余量控制。

我看到有多个设置为3位、因此如果设置为最低或最高、我们看到的区别是什么?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV_HEADER 的电压设置越高、LED 灌电流功耗就越高、总效率就越低。

    在较低的电压设置下、效率可能会更高。 但是、如果升压输出端存在较大的压降、则可能无法很好地调节 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、非常感谢您、