This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:保护 nFET 和 SQW 输出

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745845/lp8860-q1-protection-nfets-and-sqw-output

器件型号:LP8860-Q1

您好!

您能否评估在 LP8860 OUTx 引脚的保护 FET 中进行的以下连接是否适用?

祝你一切顺利、

牛顿石凿卡多索
Engenheiro Sênior Desenvolvedor de HW
PULLUP Soluções EM Sistemas ELETRÔNICOS Ltda.
平均 Lineu Prestes 教授,2242
CIETEC/IPEN - SALA 210
Cidade Universitária - USP - Butantã
São 圣保罗/SP - CEP:05508-000
(11) 3039 8311

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否想详细描述您的问题? 很抱歉、但我不明白您的问题是什么。 LED1和 Driver1_OUT1连接到哪里、该电路的功能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用 SQW 输出来偏置 N 沟道保护 MOSFET 的栅极、而是使用5V 电压作为我的设计中不可用的电压、而是使用3.3V 电压连接到 S2392的栅极、这是一个 N 沟道 MOSFET、其 Vgs 阈值小于3V

    我的电路如下所示:   

    Si2392安全工作区为:

    如果您能检查 我的 LP8860 OUTx 引脚过压保护设计、我将不胜感激、我不确定 SI2392是否适合该设计。

    祝你一切顺利、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    恐怕3.3V 栅极电压不够高。 考虑到 LED 电流阱余量电压、LED 比较器迟滞以及四个 LED 灯串的电压变化、OUTx 引脚上可能的最大电压是多少? 您必须确保 Vgs 始终高于 Vgs_th 才能正常运行。 为什么不使用 SQW 引脚获得两倍于 VDD 的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LP8860的电流源导通时 OUTx 引脚上的电压为1V (最大值)。 我们正在尝试避免设计中的布局变化、因为它处于斜升阶段、这就是我们尝试避免使用 SQW 引脚的原因。

    将 SQ2398栅极中的电压更改为4V、所有4个 LED 灯串都呈现出非常相似的亮度、这正是我们所寻求的条件。 由于 SI2392的 Vgs (th)低于 SQ23998,我对 SI2392运行良好表示乐观,但要确保我必须多等一周,直到这个 P/N 到达。

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果 OUTx 引脚上的最大电压为1V、我认为 SI2392应该正常工作。