This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:用于 VBST 电容器

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732183/tps563219a-for-vbst-capacitor

器件型号:TPS563219A

大家好、

对于   TPS563219A 电路中 VBST 电容器的额定电压、客户想要检查 在以下条件下是否可以使用16V 的电容(0.1uF)。  您可以确认吗?

-。 VIN=5V 或12V

-。 VOUT=3.3V/1.8V/1.5V/1.2V/1.0V

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    是的、您可以。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的确认。

    此致、
    Sam Lee