This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2054B:USB 电源开关 ODD 行为。

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065, TPS2054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746800/tps2054b-usb-power-switch-odd-behavior

器件型号:TPS2054B
主题中讨论的其他器件:TPS2065TPS2054

此 USB 电源开关存在一个非常令人困惑的问题。 该设计已运行了将近一年。 在最近的 PCBA 构建中、该器件不向"OUT3"供电。 即使我们将 OUT3引脚提入空气中、它仍会在地面附近徘徊。 当明显没有电流时、它还会报告过流(OC3#)。 为了排除集线器禁用开关端口的影响、我们断开了这些连接并安装了上拉电阻器以强制启用。 尽管 OUT1正在供电、但相应的 OC1引脚有效、这毫无意义(测试期间未连接 USB 器件)。

奇怪的是、我们的 TPS2065在第5个 USB 端口上也表现出奇怪的行为。 在未连接 USB 负载的情况下、该器件会报告过流而未连接任何器件。 我们已将器件(下面的 U52)替换为其他批次的器件(DigiKey 的新器件)、并查看我们的 Gerbers / odb 以了解任何潜在的艺术品更改(未找到)。

这种报告过流的行为本身并不是一个障碍、我们可能一直有这种情况(我们对这些信号不做任何处理)、但引脚11上缺少 USB 电源是一个严重的问题。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如下面的功能方框图所示、

    FET 关断条件:(1) Vin UVLO (2) EN 引脚禁用(3)过热(4)过流

    2./OC 断言条件:(1)过热(2)过流

    作为您的描述、您是否可以检查您的 case 中是否存在过压情况

    (1)温度是多少、是否存在过热情况?

    (2) EN 电压是多少? EN 电压是否达到禁用阈值? EN 引脚上是否存在大噪声?

    (3) Vin 电压是多少? 剂量 Vin 是否与 UVLO 阈值接触? 对于 Vin、我想 Vin 应该可以、因为您提到 OUT4可以在 OUT3无法输出电压时输出电压。 无论如何、请检查 Vin 纹波是否高? 较大的输入电压纹波可能会影响/OC 逻辑。


    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    根据热像仪和我的手指、开关相当凉爽(室温)、因此没有温度问题。

    输入电压是干净的5V。 使能端也是纯净的5V、因为它们(目前至少)上拉至 Vin。 任何输入端都没有纹波或噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    根据热像仪和我的手指、开关相当凉爽(室温)、因此没有温度问题。

    输入电压是干净的5V。 EN 输入也是干净的5V、因为它们(此时、至少)上拉至 Vin 并从集线器断开。 任何输入端都没有纹波或噪声。

    我应该补充的是、OC 输出(在 TPS2054和 TPS2065上)有一个有趣的时序分量。 从上电开始、OC1会立即变为低电平。 通电后、OC3开始正常、然后在2秒后变为低电平。 在 TPS2065上、OC 启动正常、然后在10-12秒后变为低电平。 这是非常可重复的。 例如、即使在 TPS2065经过非常短的下电上电后、OC 引脚也不会在10-12秒后保持(低电平)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这听起来很奇怪。 您是否找到原因?

    您是否验证部件是否损坏? 您在哪里获得了该器件?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点尴尬、但我们还没有注意到一些信号输出、通常会离开原理图工作表的左侧。 这些过流信号馈送了处理器板、其"输入"被错误配置为输出、因此它们会在 OC 信号上插入。 只要其他电路不干扰 USB 电源开关、它们就能正常工作。 感谢您的支持。