This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:带太阳能电池的 VIN_DC 波形

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731614/bq25504-vin_dc-waveforms-w-solar-cell

器件型号:BQ25504

我将太阳能电池连接到 BQ25504原型板、我将其整合在一起、看到了一些奇怪的波形、我希望能对此做出一些评论。  在恒定的照明条件下、我希望看到直流电平、但我看到的是完全不同的东西、并想知道这是正常的情况、还是我的电路可能有问题?  在附加的波形中、蓝色走线为 VIN_DC、黄色为 VRDIV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能标记每个波形的条件吗?
    您还可以随附原理图吗?
    是否已连接电池?
    是否连接了任何负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有波形的条件实际上都是相同的、太阳能电池连接并施加强大的室内照明、3.3V 电池连接且无负载连接。  我要连接原理图的相关部分、但我已从电路上完全断开 U1和 U3的连接、以进行故障排除。  我的第一个帖子中的波形没有电路中的 U1和 U3。