This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:输出电压噪声密度 v.s.频率

Guru**** 2546750 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732016/ref102-output-voltage-noise-density-v-s-frequency

器件型号:REF102
主题中讨论的其他器件: REF5010

您好!

我目前正在寻找输出电压大约为10V 的低噪声、低漂移(<5ppm/C)电压基准。 我不仅关心低频噪声、还关心宽带噪声(高达10kHz)。 我只能找到 REF102的低频噪声规格、但未提供电压噪声密度图。 由于它与降噪电容器的尺寸有关、您能否提供没有降噪电容器和1uF 降噪电容器的图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    REF102是一款旧得多的器件、我们没有该数据。 我强烈建议查看 REF5010、它是该器件的更新版本。
    此 E2E 主题图是否满足您对 REF5010调整电容的要求? 这就是我们现在拥有的所有数据。
    e2e.ti.com/.../376073

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回答。 我对噪声的预测越低越好。  由于 REF102的 IQ 高于 REF5010 (1.4mA 与1mA)、我猜 REF102的宽带本底噪声(可能没有降噪电容)较低。 如果您没有任何数据、我可能需要在做出决定之前尝试一下。