This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:反向电流绝对最大值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745853/tps2066-reverse-current-abs-max

器件型号:TPS2066
主题中讨论的其他器件: TPS2553

在 EN 保持高电平(开关启用) 且 OUT 引脚的电压高于 IN 引脚的情况下、TPS2066允许反向电流流动。 请参阅以下链接:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/591270

问题是允许的最大电流是多少? 数据表中的绝对最大值表 提供了电流"内部限制"的指导、但不清楚电流 是否出现反向。

具体而言、如果通过放电电路(例如、接地几欧姆)将输入拉低、并且输出引脚上有一个大电容(例如100-200uF)、 那么 TPS2066是否会因输出电容通过开关后放电而受损?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    TPS2066无法限制反向电流。 我们没有特定的最大允许反向电流值、如果该反向电流太高、器件可能会损坏。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob -我们看到了器件故障、可能是由于该反向电流造成的。 我们是否有关于器件的绝对最大电流的任何指导-可能基于某些类似器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    很抱歉、我们没有有关绝对最大电流的指导。 但根据我的理解、我们知道最大工作 Tj (max)=150deg、RDS (on)和热阻(Theta-ja)。 因此,我认为我们可以这样估计最大反<Tj(max). 向电流(i):i*Rds(ON*Theta-ja+)

    此外、我们还有一些具有反向电压保护功能的器件、例如 TPS2553。 不确定此部件是否适用于某些客户的应用。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    由于没有更多反馈、我现在将关闭线程。 如有任何疑问、请随时咨询。

    此致、
    Bob