请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2066 主题中讨论的其他器件: TPS2553
在 EN 保持高电平(开关启用) 且 OUT 引脚的电压高于 IN 引脚的情况下、TPS2066允许反向电流流动。 请参阅以下链接:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/591270
问题是允许的最大电流是多少? 数据表中的绝对最大值表 提供了电流"内部限制"的指导、但不清楚电流 是否出现反向。
具体而言、如果通过放电电路(例如、接地几欧姆)将输入拉低、并且输出引脚上有一个大电容(例如100-200uF)、 那么 TPS2066是否会因输出电容通过开关后放电而受损?