This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70:如何确定充电和放电方向上的短路保护数量?

Guru**** 2501005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731947/bq20z70-how-to-decide-the-number-of-short-circuit-protection-in-the-both-charge-and-discharge-direction

器件型号:BQ20Z70

在 bqEASY 步骤2B 中。 充电参数和2C。 放电参数、

有2个设置、如下所示。

-在什么电流下、您希望在充电方向具有短路保护? ()  安培

-在什么电流下、您希望在放电方向具有短路保护? ()  安培

请指导我如何计算或确定这些参数的数字。

谢谢、

余喜来登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您看看 TRM、您可以看到它基本上是由 AFE 电压阈值设置的。 您的 SCC 和 SCD 电流由使用 AFE SC Chg Cfg 和 DSG Cfg 设置的电压决定。 例如、如果您将 SCCV3-0设置为0000、则阈值为0.1V、并使用10m Ω Rsns 提供10A 的电流。 DSG 也可以使用类似的值。

    有关 SCCV 位阈值、请参阅 TRM 第85-86页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Batt。

    我了解了寄存器的配置方式。
    我要问的是如何确定 SCCV 或 SCDV 的值。
    mΩ、Rsns = 10k Ω、标称电池容量= 2600mAh、电池组配置为3S3P。
    您的建议值是什么?如何获得这些值?

    谢谢、
    余喜来登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在应用中使用的最大电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件规格的功耗为~1.9A、24V 直流+/- 10%(包括电池充电电流)、具有电源适配器(输出:24V 直流、3.75A 最大值)。 在典型条件下、电池寿命为6小时以上–在固定应用中用作备用电池。
    该器件的工作电流消耗没有规格、但仅使用电池时的工作电流消耗大约为1A。

    谢谢、
    Sherard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这使得它变得简单。 使用0000的 SCCV0-3和 SCDV0-3。 使用 Rsns 的 thsi 可提供10A 阈值、虽然该阈值是最低可用设置、但仍允许您对其使用保护。 在短路情况下、您的电流将会高得多、因此这会使其跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的即时响应。

    此致、
    Sherard