This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:适用于+/-15V 5A 系统的电源保护解决方案

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747849/tps2663-power-protection-solution-for--15v-5a-system

器件型号:TPS2663

大家好、

我的客户提供对电源保护解决方案的需求。

这是一个工业自动化控制板。 电源输入为+/-15V、5A。  它们需要在电源输入端提供电源保护、例如热插拔、反向保护和防灌保护。

他们遇到的问题是、他们发现电源电路输入电容器已损坏、他们怀疑这是由+/-15V 电源输入短路造成的。 因此、他们正在寻求电源输入保护解决方案。

您能否帮助澄清他们需要什么保护功能、以及哪些器件适合他们的需求?

谢谢、此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    我已通过电子邮件回复此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在此处关闭此主题