This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:UCD90xx

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90120A, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746197/ucd9090-ucd90xx

器件型号:UCD9090
主题中讨论的其他器件:UCD90124AUCD90120AUCD90160A

您好、先生、

如果我们的客户希望使用 远程热控制 器来支持12个风扇、那么您对此应用是否有任何 PN 建议?

6*PWM

12*TACH

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    只需确认,是否同时需要6*PWM 和12*FAN 控制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    12个风扇是否需要自己的温度监控? UCD90124A 是唯一支持风扇控制(4个风扇、TACH 输入、温度监控、PWM 控制)的器件。

    如果客户希望在不进行任何 TACH 和温度监测的情况下仅调整 PWM 的占空比、则可以使用 UCD90120A/UCD90160A/UCD90124A。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    非常感谢。
    我们将与客户一起检查此解决方案。

    Hugo