This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:关于开路 LED 保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732400/tps61169-about-open-led-protection

器件型号:TPS61169

您好!

 

 关于 TPS61169上的 LED 开路保护、我的客户提出了一个问题。

(问题)

当这种保护持续存在时、TPS61169中是否存在任何问题?

TPS61169将用于 LED 背光、并且它们将生产两种型号的设备。

(型号1)支持 LED 背光(型号2)无 LED 背光

它们将为每个模型使用相同的 PCB、如果没有 LED 背光模型、

背光电路仅为 TPS61169。 (仅 LED 被移除。)

在这种情况下、通过切换 CTRL 引脚、LED 开路保护将保持持续、直至断电或启用。

他们的 TPS61169设计是否有任何问题?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

      无需 LED 背光模型即可通电。 因为 它将在几 个开关周期后关断器件。

      TPS61169在每个开关周期内监视 SW 引脚和 FB 引脚上的电压。 当以下两种情况持续3个开关周期时、该电路会关闭开关 FET 并关断 IC:(1) SW 电压超过 VOVP 阈值、(2) FB 电压低于30mV。 因此、输出电压会降至输入电源的电平。 在通过切换 CTRL 引脚启用器件之前、器件将保持关断模式。

    此致

    肖恩