This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:充电电流2.1A

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748022/tps2549-q1-charging-current-2-1a

器件型号:TPS2549-Q1

您好!

我是否可以知道 TPS2549-Q1是否能够支持高达2.1A 的 USB 充电?

我的客户希望设计充电控制器能够提供高达2.1A 的电流、而无需数据传输

如果是、3 CTRL 端口的设置是什么?

MCU 如何知道该功能并停止通信?

随附为客户的原理图、供您参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eng LIH Khaw、

    在 DCP (001)模式下配置 TPS2549-Q1可支持高达2.1A 的 USB 充电。 从我们的测试来看、iPad Air 和 iPad 4的 TPS2549-Q1充电电流为2.2A。

    根据 BC1.2、CDP 和 DCP 只能支持1.5A 最大充电电流。 但我们的器件具有 DCP 分频器3模式和1.2V 模式、可以为更高的电流充电。

    此外、仅供参考、DCP 不支持通信、CDP 也支持通信。 如果您将 TPS2549-Q1配置为 DCP、则通信将停止。

    此致、
    Bob