This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:软启动电容

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731717/tps54331-soft-start-cap

器件型号:TPS54331

大家好、

在数据表中、它显示了软启动电容器不能超过27nF、如果电容器过大(如100nF)是否存在任何风险?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    考虑测试条件:ENHIG -> Pull LOW -> Pull HIGH
    如果周期"下拉"较短且 CSS 过大、则 CSS 无法完全放电。 当 EN 上拉为高电平时、CSS 电压不是0V、这会导致大量浪涌电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    那么、在快速打开-关闭-打开测试时可能会出现类似的问题? 谢谢。
    Robin