This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:输入为0V、输出增加3.3V、芯片是否会受损?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747807/tps82084-the-input-is-0v-the-output-is-increased-by-3-3v-will-the-chip-be-damaged

器件型号:TPS82084

TPS82084输入为5V、输出为3.3V、输出为 MCU 供电。 当 MCU 进行编程时、它直接向输出添加3.3V 电压。 如果输入未添加5V 电压、是否会损坏芯片?

 移除输入电源后、输出会增加3.3V 电源、测试输入电源为2.7V、L22电流为13mA。
正常上电后、TPS82084正常工作。

在与 TI 技术支持部门通信后、13mA 是芯片放电的260Ω Ω 电阻器消耗。 计算得出的260Ω Ω 电阻器功率为0.44W  是否会在长时间放电后烧断芯片?

如果正常输入为5V、但在输出中增加3.3V、 那么增大3.3V 对芯片的影响是什么? 此时、芯片是否仍能正常工作? 是否会损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    我编写了产品页面上的此应用手册、以准确地讨论此问题: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    根据您的描述、似乎输入端的电路中的电流流非常小或没有。 没关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入5V 时、增大的3.3V 对芯片的影响是什么? 此时、芯片是否仍能正常工作? 是否会损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rengai、

    我不确定我是否理解您的问题。 应用手册应说明您的情况良好:输入悬空/开路和输出偏置。 流入放电电路的电流没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris Glaseri:

    很抱歉,我以前没有清楚说明。
    出现此问题的原因是、对微控制器进行编程时5V 开路、输出端仅增加3.3V 电压。 已确认这不是问题。 但是、5V 输入由 FPGA 的电源诊断电路控制。 当 FPGA 未编程或电源诊断电路异常时、5V 电压可能正常输出。 此时、增加的3.3V 和5V 同时存在。 此时、TPS82084是否会损坏?

    rengui sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    感谢您重新解释。 因此、您需要了解输入端存在5V 电压、输出电压端仍然存在3.3V 电压时的情况。

    这也是可以的。 如果施加的3.3V 输出电压高于 IC 提供的3.3V 输出电压、则 IC 将处于省电模式、而不会切换。

    如果施加的3.3V 输出电压低于 IC 提供的3.3V 输出电压、则 IC 将驱动高达3.3V 的输出电压。