This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24196:如何计算2000mAh 电池的总充电时间

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731799/faq-bq24196-how-to-calculate-the-total-charging-time-for-a-2000mah-battery

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件:BQ27426

如何 定量 计算2000mAh 电池的总充电时间。

尤其是、如何计算从 CC 模式到 CV 模式的转折点的电池 SOC。

此外、如何计算 CV 模式下的充电时间。

计算条件。

A.电池稳压电压为4.25V。

B.快速充电电流为2.5A。

C.充电终止电流为250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao 您好、

    充电器本身不会计算荷电状态。 为了计算精确的 SoC、可以将各种输入馈送到电量监测算法中、例如电池电压、电流(库仑计数)和温度;充电器不执行该算法。 我们有单节电池电量监测计、可使用这些输入执行 SoC 和运行时计算;尤其是、要计算 CV 模式下的充电时间、您需要跟踪流入电池的电流(CV 阶段期间、基于电压的电量监测将很难)。 我建议首先查看 bq27542或 bq27426等监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fernando,

    感谢您的评论。
    我想知道的是一种计算总充电时间的方法。
    换言之,我需要一个指导来为不同容量的电池选择合适的充电器(或配置充电电流和电池稳压电压),以满足充电时间需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭线程、因为它已脱机寻址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢