This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747956/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好

我正在设计用于电池充电的1.32KW 直流/直流转换器。

规格:Vin 310-410VDC

输出电压为13.2V 和100A

以下是电源电路、栅极驱动电路和控制电路 e2e.ti.com/.../8738.power-circuit-updated-new.pdf 的原理图

e2e.ti.com/.../0882.control-circuit-edited-new.pdf

e2e.ti.com/.../gate-driver.pdf

1) 1)我们已针对100A 输出进行设计、最初我们将测试13.2V 和25A 输出。

控制电路原理图中的 RRE 和 RS 分别为7.2k 和72欧姆(对于25A 测试)、对于100A、我们得到了2.2k 和22欧姆。 CZ、CP 和 RF 的实际计算值分别为8.54nF、854pF 和18.6Kilo 欧姆。 我们实现了原理图中的控制电路、除了这些值之外、我们没有做任何其他更改。

2) 2)我们从0开始逐渐增加输入直流电压。 我们已经看到输出电压和电流也在显著增加。 输入电压为290Vdc 时,输出端的电阻负载为13.2V 和1A (输出端为10欧姆的电阻负载)。但我们尚未达到工作范围,即310V - 410V,我们将电压增加到300,输出开始在0V 至14V 之间波动。 我们仍然增加到310、现在 MOSFET (QB、QC、QD)已经熔断。我们已经看到在该电压及更高电压下发生了两次相同的情况。

我们采用了 MOSFET (QA、B、C、D)额定值1000V、35A。

问题和原因可能是什么?

请帮帮我们

谢谢、此致

rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、
    我想我已经在您昨天创建的帖子中回复了您。 请参阅我在该帖子中的评论。