This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:bqSTUDIO 更新化学成分错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746442/bq27542-g1-bqstudio-update-chemistry-error

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我使用 bqSTUDIO 1.3.54.1版本更新外部 RB 文件、但它始终显示错误代码1。

我尝试使用其他版本 bqSTUDIO 和 EV2300/2400、但所有版本都无法正常工作。

您能帮您解决这个问题吗? 或帮助我生成包含在 rb 文件下的 srec 文件。

谢谢!!

e2e.ti.com/.../chemdat12_5F00_ID3951.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    报告、

    请使用产品文件夹中的其他版本 bqStudio、看看您是否仍然看到同样的问题。 此外、您要编程什么 chem id?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    ID 为3951。
    我使用1.3.54和1.3.54.1。 两个版本、在不同的计算机上。
    仍然不奏效。
    正常更新 chem ID 良好、仅发生错误代码问题更新 Rb 推文。
    文件作为第一个问题附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    报告、

    我们将尝试使用您的文件对电路板进行编程。 同时、请尝试 bqstudio v1.3.86.3。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    我试过这个。
    也不奏效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、arking、

    我已经尝试使用 bqStudio 1.3.86版对相同的 chemdat12_ID3951文件进行编程、并且它已成功编程。 您是否以管理员身份运行 bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达米安


    是的、我使用"管理"更新它。
    不管用。
    您能否首先为我提供 srec 文件 include chemdat12_ID3951文件?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达米安


    是的、我使用"管理"更新它。
    不管用。
    您能否首先为我提供 srec 文件 include chemdat12_ID3951文件?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、arking、

    这真的很奇怪。 您的监测计是否密封?  在编程之前、您是否解压缩了 chemdat12_ID3951文件夹?

    这是 采用 chemdat12_ID3951的 srec。

    e2e.ti.com/.../0542_5F00_2_5F00_01_2D00_bq27542G1_5F00_chemdat12_5F00_ID3951.srec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达米安

    不、没有密封。
    我可以使用 baSTUDIO chem 数据更新 chem ID。
    只有外部 RB 数据存在此问题。

    感谢您为我提供 srec 文件。