This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:在 OTG 模式下 OCP 未恢复

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747723/bq24196-ocp-not-recovery-at-otg-mode

器件型号:BQ24196

您好!

   在客户的生产线上、他们测试了 OTG 模式下的短路保护功能。  OTG 输出来自 VBUS 引脚、而不是 PMID 引脚。

测试程序是  

   a)将 bq24196置于 OTG 模式并检查输出电压是否正确。

   b)短接 VBUS 引脚

   c)释放 VBUS 引脚并检查 VBUS 引脚输出恢复。

最近、他们有一些部件无法恢复 VBUS。 但我无法找到任何规格、例如过流保护可以恢复。

我的问题是

  A)如果 OTG 模式下 VBUS 引脚短路、哪个 MOSFET (Q1/Q2/Q3)将首先关断、以及如何从保护中恢复?

  b)如果 VUBS 引脚直接短路,MOSFET 是否损坏?

  c)剂量 OCP 功能 可检测双向电流或仅检测一种方式?  

谢谢  

B.R.

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    关于 A)、Q1关断。 为了恢复、主机必须重写到 REG01b4:5、以重新启用 OTG 模式。

    关于 b)、OCP 电路已就位、以防止损坏内部 FET。

    关于 c)、如果在充电期间 SYS 发生短路(从 VBUS 流向 PMID 的电流)、则逐周期电流限制会保护 Q2和 Q3、并且 Q4的 OCP 电路会关闭 Q4以防止损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    这里的行为差异将完全取决于您的设置。 这将全部取决于短路是导致 BAT 电压下降还是下降到低于 BATLOWV 阈值、大约为3.0V。 这将取决于此产品测试中使用的是真实电池、还是具有不同输入电流限制和/或施加到充电器的电压和/或上述输入限制的响应时间的电源。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    我们在客户方面进行了 ABA 测试。 芯片会出现此问题、我将在我们的实验中执行相同的测试。

    感谢您的建议。

    B.R.
    陈信哲