请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24196 您好!
在客户的生产线上、他们测试了 OTG 模式下的短路保护功能。 OTG 输出来自 VBUS 引脚、而不是 PMID 引脚。
测试程序是
a)将 bq24196置于 OTG 模式并检查输出电压是否正确。
b)短接 VBUS 引脚
c)释放 VBUS 引脚并检查 VBUS 引脚输出恢复。
最近、他们有一些部件无法恢复 VBUS。 但我无法找到任何规格、例如过流保护可以恢复。
我的问题是
A)如果 OTG 模式下 VBUS 引脚短路、哪个 MOSFET (Q1/Q2/Q3)将首先关断、以及如何从保护中恢复?
b)如果 VUBS 引脚直接短路,MOSFET 是否损坏?
c)剂量 OCP 功能 可检测双向电流或仅检测一种方式?
谢谢
B.R.
陈信哲