This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24087:iFault 操作

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24087, BQ24086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730014/bq24087-ifault-operation

器件型号:BQ24087

您好!

 计时器故障开始时、BQ2408x 会提供一个小电流(Ifault)、直到电池电压恢复到正常值。 话虽如此、如果电池损坏且电压保持低电平、BQ2408x 是否会无限期地提供 Ifault?   

 在数据表中、表1显示 iFault 取决于端接设置。  如果端接被锁存、那么它似乎 不是默认的。  这是否意味着、如果我们使用 BQ24087、我们可以 通过切换 TE 引脚来操纵默认操作?

感谢您对此的任何想法。

-Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果设置了充电超时故障、则 Ifault 将为无限期。
    但在 BQ24087上、应禁用计时器、其 TE 引脚被拉至高电平以禁用终端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于 BQ2408x 系列中的其他器件(我们还需要 bq24086具有的热监控功能)、如果 iFault 不是所需的功能、是否有东方式管理 iFault?

    谢谢、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    BQ2408X 的 Ifault 电流为800uA 至200uA、无禁用选项。
    但 BQ2404X 系列器件相似、但没有 Ifault 电流。