This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:波特图和输出电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744693/lm4121-bode-plot-and-output-capacitor

器件型号:LM4121

您好!

我正在使用 LM4121器件检查电路。
我将附上我创建的电路图。
在他们当中,我想问你一些问题。

数据表的图32和图33中显示了波特图。
您能否使用我创建的电路显示相位特性和增益特性?
此器件没有 WEBENCH。

我计划将附加的数据产品用作输出电容器。
是否可以使用该电容器?
我关心 ESR 值是否正确。
COUT:GRM033R61A333KE84D

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    我可以在工作台上测试该交流电。 我可以在11月11日这一周之前向您提供结果。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我将联系业务信息。

    -编辑的信息-

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    感谢您提供信息。 我已经编辑了,因为这是一个公共论坛:)。
    我目前正在等待 LM4121器件的到来、但工作台设置已准备好进行测试。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此查询的状态如何?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    很抱歉耽误你的时间。 我在尽可能靠近您的原理图的位置测试了 LM4121。 结果随附

    -Marcoo