This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:无缝转换

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748062/tps56428-seamless-transition

器件型号:TPS56428

尊敬的 TI 专家:

我现在将 TPS56428用于12V 输入、5V 输出、2A  

轻负载和重负载模式开关期间、导致 系统无法工作的压降

它是由电容器选择错误造成的吗? 或其他原因?

因为从数据表中可以看出、它支持无缝 转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、


    您能否 展示原理图和波形?  您 可以 通过电子邮件发送     gavin-wang@ti.com



    Gavin