This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:在不损失效率的情况下实现系统精度? 光模式检测方法?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747810/bq25700a-psys-accuracy-without-efficiency-loss-light-mode-detect-methods

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700

您好!

当我阅读 BQ25700的数据表时、 我对 一些描述感到困惑。

1)在 EC 表中、表示 psys 增益精度将约为5%、 该精度适用于所有负载 条件(如果是、效率损失在哪里、 vsys 上没有电流感应)?  或仅45W 输出 情况。

2)我读的"旧"数据表显示、当电感器电流小于500mA 时、BQ25700将进入轻模式(但我在"新"数据表中再也找不到此说明)。 芯片剂量不感应电感器电流,如何知道电感器电流是大于还是小于500mA?   

3)输入 电流 DPM (idpM)控制混乱。 当我在演示板上设置一个较低的 idpm 值 、比如200mA、并且 VSYS 上有轻负载时 、我看到转换器在轻负载模式下工作。  我的问题是 、在轻负载模式下、输入电流为脉冲电流、但 idpm_value 是平均值、两者如何正常工作?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yulin、

    1)在这些特定测试条件下获取精度数据。 我们并不针对所有负载条件进行规格测试、但您应该会看到两个负载条件之间的裕度相似。 较轻的负载可能会在测量中显示更多误差。 此外、测量不考虑效率损耗。

    2) 2)芯片确实感应电感器电流。 该充电控制器具有平均电流模式控制环路。 ACP/ACN 用于感测电感器电流。 它可以对该电流求平均值并确定何时转换到 PFM 模式。

    3)这仍然是指我之前对(2)的评论。 即使在 PFM 模式下、电感器电流仍在内部取平均值。 然而、由于 PFM 模式强制突发模式运行以响应负载电流需求、因此轻负载下的 IDPM 精度较低。


    此致、
    Joel H