This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40040:TPS40040询问输出规格40A/2.8V

Guru**** 2500125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40040, LM2748, LM2745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730538/tps40040-tps40040-inquire-output-spec-40a-2-8v

器件型号:TPS40040
主题中讨论的其他器件: LM2748LM2745

尊敬的:

我们的客户 希望设计降压控制器、如下所示:

输入电压:3.8V

输出电压:2.8V

输出电流:40A

TI.com 中电流限制为何为15A

2. TPS40040是否可以 更改 MOSFET 和电感器以满足 输出 规格 40A/2.8V?

3.如果不能支持40A,有否建议,请告知我。

谢谢、

 此致、

劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    目标效率是多少? 由于此类高电流具有低输入电压、因此这是一项非常具有挑战性的设计规格。
    是否提供5V 等偏置电压轨、以便能够使用5V 驱动器驱动 FET。 效率要高得多。 要直接回答这个问题、还有其他控制器能够为栅极驱动提供5V 偏置电压、并且具有更高的栅极驱动强度、这将是更好的选择。 根据您的回答、我可以提出一些建议。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 LM2745和 LM2748。 友好的外部偏置。 以300kHz 的频率运行、并使用合适的 FET、这可能是一种可行的解决方案。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    我们的客户无法提供5V 偏置电压、我们有任何其他建议可供参考。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户有任何需要使用的特定 FET、请告知我、否则、我将为该应用高效地制作电子表格、并检查其是否可接受。

    此致、

    Mathew