This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:18 Ω 静态负载的启动问题

Guru**** 2560890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746605/tps61240-start-up-issues-into-18ohm-static-load

器件型号:TPS61240

我想知道器件是否可以在其上施加18R 负载时启动?

 

Ω 表中有一个图18、其参考为"启用后启动、Vin = 3.6V、Vout = 5V、负载= 16.5 μ A "。  基于此、5V/16.5R = 300mA、但图形本身具有"Iout=150mA"。  与图19相同。   我们的设计与此非常相似:我们提供4.2V (优于3.6V)、18R 而不是16.5R、因此提供280mA 负载。 但是、输出仅达到约3.9V -它似乎已达到电流限制、并且输出是折返的。 但是、升压转换器的规格为500mA、如果我们在未连接负载的情况下启用它、我们可以毫无问题地将它加载到>400mA。 即使是从几 mA 到400mA 的阶跃响应、也没关系(但必须在启动后)。

 

我想知道您是否可以帮助回答以下问题:

 

1/请检查并确认图18的详细信息。 它是在负载为150mA 还是300mA 时启动?

 

2/允许启动的最大电流负载是多少?   

 

3这方面的限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、

    当 VOUT 一直低于 VIN 时、我建议负载低于100mA。 否则、器件可能会保持启动模式:VOUT 始终低于 VIN、器件不会进行开关。

    图18中应该有拼写错误。 我需要再次检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀

    最小输出电流。

    如果输入电压介于3.5 - 4.2V 之间、最小电流是多少?

    谢谢。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    在器件完成启动后、例如 VOUT > 4.8V 后、VIN = 3.5V 时、输出电容器容量为280mA。