This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:泄漏电流大约为4~10mA、出现在我的使用 bq78350 + bq7692000 +bq76200的设计中。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ76200, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732146/bq78350-a-leak-current-approximately-4-10ma-appeared-in-my-design-using-bq78350-bq7692000-bq76200

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76200BQ76920

 在开始时 、我 使用 bq78350 + bq7692000 和 低侧 驱动方法  来仿真 我的设计、       我在 bqStudio 中找不到泄漏电流。  电流 始终 为0mA。 一段时间内

几 分钟  或 更 长时间后, 电  流  为4mA 一段时间,   我 认为  这是正常的。

现在   、我 使用 bq78350 + bq7692000 + bq76200 和 高侧 驱动方法  来实现 我的设计。      bqStudio 中的泄漏电流 是连续的。  该值   上下为4~10mA 。

我的原理图 是指 tidrqy7文档。  但我没有使用 bq78350的预充电功能 和  bq76200的电池组监控功能。  对于 bq76200、I LEFT 引脚 PCHG 和引脚 PACKDIV 悬空 并 连接引脚

PCHG_EN 和引脚 PMON_EN 至 GND。  对于 bq78350、 I LEFT 引脚 PRECHG 悬空。

我  ,了 bq76200的 放电 MOSFET 和 充电 MOSFET。  但 泄漏 电流  也存在。

我 无法 找出    泄漏 电流的原因, 是什么 原因导致了问题?   您能  给 我 一条思路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    bqStudio 中显示的电流来自 bq78350、该电流用于过滤从 bq76920中的 CC 中读取的值、该 CC 用于监控感应电阻器电压。
    您可以检查您的电路、以查看是否有东西连接到应连接到电池侧基准的感应电阻器的 PACK-侧。 对于正常 BMS 电路负载、4至10mA 似乎电流过大。
    检查可能接触电池的任何设备固定装置以及可能连接到电池组的不同设备。 如果它们的基准不相同、它们可能会通过器件正在测量的检测电阻器引入一些电流。
    检查电流偏移(和增益)的校准。 某些器件将具有不同的偏移、应进行校准。 当然、在将其校准离开之前、您需要确保它不是真正的电流。
    如果问题是一个特定的电路板或器件、您可能会检查感测引脚和感测电阻之间的连接是否不良、或者滤波器组件是否损坏。 如果电压电路较高、请检查 SRP 和 SRN 引脚上是否存在污染、这可能会导致一些泄漏影响 SENSE 引脚电压。