This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:内部下拉

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731816/bq24074-internal-pull-downs

器件型号:BQ24074

您好!

我正在查看 BQ24074电池充电设备。 在数据表中、对于使能信号(EN1、EN2和 CEN)、它显示"信号在内部以~285k Ω 的电阻下拉。 请勿将使能信号保持未连接状态、以确保正常运行"。 假设我要使用100mA USB 模式(EN1=EN2=LOW)并且充电器处于激活状态(CEN = LOW)、我是否仍然需要在外部添加下拉电阻? 内部是否不可靠?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    如果要在 USB100模式下使用器件、请将两个使能引脚接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但以 CEN 引脚为例。 假设我希望器件默认启用、因为有一个内部下拉电阻器、因此无需执行任何进一步操作即可启用该器件。 但它仍然表明、为了实现正常运行、不应将引脚悬空。 那么、我还需要添加外部下拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    没错。 您将需要一个外部下拉电阻器。 您不想让引脚悬空。