This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV-Q1:设计示例分频

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV-Q1, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747841/lm3406hv-q1-calcualtion-on-design-example

器件型号:LM3406HV-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3406

您好专家、

 LM3406HV-Q1数据表中有两个设计示例、但我无法理解 Ron 和 Ton 值的产生位置。

请确保 以下哪个公式是 Ron、Fsw、Ton 的感应来源?  

 

在设计示例1中、  

Ron = 144 kΩ(公式21) ->该值由哪个公式感应得出?  它既不是 从方程式(20)中看、也不从方程式(92)中看。

fsw (3个 LED) = 504kHz (公式24) ->该值由哪个公式感应得出?  它既不从 方程式(22)也不从方程式(93)中看。

ton (3个 LED)= 1014ns (公式28)->该值由哪个公式引起?  

 

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lloyd、

    我检查了这些方程、为了获得更好的精度、这些方程位于附录中。

    我从这些公式中得到的是:

    3个 LED、527.3 KHz

    3个 LED、960 ns

    这接近显示的值、但它们不匹配。  我假设某些变量必须不同于我使用的变量。

    从数据表中、请注意最后一句:

    "8.3.1 RON 和 TON
    500kHz 的中等开关频率将平衡电感器尺寸和总功率的要求
    效率。 当由于 LED 数量而导致 VO 发生变化时、LM3406将允许开关频率发生一些变化
    因此、RON 的计算是在三个串联 LED 的中点完成的、其中 VO = 11.8V。 请注意
    实际 RON 计算是使用附录中列出的高精度表达式完成的。
    (20)
    Ron = 144 kΩ(21)
    最 kΩ 的1%容差电阻器为143k Ω。 电路的开关频率和导通时间应为
    使用与 RON 和 TON 与 FSW 相关的公式检查了一个、三个和五个 LED。 与 RON 相同
    计算、实际的 Fsw 和 ton 值是使用中列出的高精度表达式计算的
    附录。"

    此致、