This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:功率耗散公式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2676, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747147/lm2676-power-dissipation-equation

器件型号:LM2676
主题中讨论的其他器件:LM2576

您好、Arief、

在 LM2576和 LM2676数据表中、客户发现 μ RθJC (top)参数存在很大差异。 由于这两个器件具有相似的功能、我在 LM2676数据表上看不到应用任何散热器。 客户只是想知道这是否是拼写错误?

LM2576

LM2676

客户将在评估之前进行热计算、他不想计算出错误的数据。 (此图中有一个排印错误、LM2678)

请注意、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我已将其转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两款器件非常不同、工艺和芯片尺寸也不同、等等
    我希望它们具有不同的热性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    还有客户提出的另一个问题。

    RθJA = RθJC + RθCA、对吧?  RθJC Δ I 大于 RθJA μ V?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    thetaJA 的值是在特定的 JDEC 条件下测量的、通常小于中的 THETAJC

    封装顶部是塑料。  附件可能会使这一点变得更加明确。

    e2e.ti.com/.../0333.spra953c.pdf