This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:UCC20520

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747037/ucc20520-ucc20520

器件型号:UCC20520

当我向 UCC20520栅极驱动器施加栅极脉冲时、OUTA 性能良好。 但 OUTB 会产生许多振荡。  输出如下图所示。 黄色代表 OUTA、蓝色代表 OUTB。  如何解决这个问题并获得 OUTB 的正确波形? 请帮我更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakmal、

    1. 使用 UCC20520的拓扑和应用是什么?
    2. 栅极驱动器驱动哪个 MOSFET、IGBT 或其他负载?
    3. 您能否提供待测试系统的原理图?

    当输出振荡时、这可能有多种原因:

    • 禁用引脚噪声。 当 DISABLE 引脚保持悬空或由远距离微控制器或大下拉电阻器等高阻抗源驱动时、在高噪声条件下、由于 DISABLE 引脚噪声、输出可能会意外禁用。 当 DISABLE 引脚连接到 GND 时、OUTB 振荡是否继续?  
    • 输入引脚噪声与死区时间。 当 PWM 引脚检测到噪声时、输入可能会错误地触发由于死区时间而未出现在 OUTA 上的短脉冲。 检查 PWM 引脚是否存在超过 OUTA 开启阈值的噪声。 如果尚未提供、请考虑根据数据表第9.2.2.1节添加一个小型输入滤波器。
    • dV/dt 超过 CMTI。 在高 dv/dt 期间、超出最低保证100V/ns、高输出可能会暂时变为低电平。 通常、该输出干扰只应持续10-15ns、但在某些系统中这可能足以触发另一个高 dv/dt 事件、这可能会导致观察到的振荡。
    • 与 VDDB、OUTB 或探头间歇性电气接触。 这种情况很少见、但请仔细检查所有连接是否牢固焊接、探头是否形成固体电气接触。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakmal、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果您的问题未得到解决、请告知我们、我们将与您一起解决。