This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高效降压转换器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732117/high-efficiency-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS65023

我正在设计一个需要多个次级电源的设计、即1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V 和5V、输入范围为9V - 16V。 通常、输出电流范围为200mA - 1500mA。 转换效率是关键特性、因为该设计必须在非常有限的空间内工作、并且散热是一个问题。 是否有人建议使用 TI 器件、该器件将上述所有特性与高效率相结合? 目前、我使用的是 ST1S10、但这些器件的电源可能会受到影响。

谢谢你