This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:申请 YZF 封装的推荐 PCB 焊盘图案

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732312/bq27220-request-for-recommended-pcb-land-pattern-for-the-yzf-package

器件型号:BQ27220

YZF 封装的推荐 PCB 焊盘布局是什么?

我看到焊球位于0.5mm 中心 栅格上。 焊球尺寸为0.25/0.35mm (最小值/最大值)。

我是否正确读取了这些尺寸的数据表?

只是想知道焊盘图案应该是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以访问 EVM Altium 文件以获取问题的答案。 如果您没有访问存储库的权限、请告诉我、我将向您发送文件。

    谢谢

    Onyx