请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们已使用 BQ40z50-R1电量监测计 IC 连接电池。 在此过程中、我们为电池充电了高达16.5伏。 完成充电后、开始以1A 恒流负载对电池放电。
在放电期间、我们错过了在12V 时停止放电、因此电池电压达到9.6V。 之后、我们无法再次为电池充电。
在进一步调试时、我们发现已启用安全状态下的 CUV (电芯欠压)。
禁用该位并使电池再次充电的方法是什么?
似乎已禁用充电 FET、我们已尝试使用 BQstudio 通过 SMBus 命令启用它、但无法启用它。 您能帮个忙吗??
下面显示了各个电池电压和其他参数、以供您参考。
电芯1电压 - 2808mV
电芯2电压 - 2918mV
电芯3电压 - 2908mV
电芯4电压 - 2955mV

此致
ANANDAN N