This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:相对充电状态突变值从55%到7%

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732072/bq27220-the-value-of-relative-state-of-charge-mutation-from-55-to-7

器件型号:BQ27220

您好!

 我们的项目具有单节电池、电池的 FCC 为2500mA、设计电压为3.8V。  

  我们使用芯片 bq27220来测量 相对充电状态。 但当电池容量较低时 ,相对充电状态将 发生突变。 当放电时、该值 有时会从40~50%突变 到10%以下。  如果我们充电、该值 将会变 高。

  当 我使用 bq27220的默认设置时、我会尝试 将 FCC 从3000更改为2500、并将设计电压从3.7更改为3.8、这种情况就会发生。  但没有改进。

谢谢、致以最诚挚的问候!