This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:电量错误电池使用的电量监测计图像

Guru**** 2542990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732116/bq27510-g3-fuel-gauge-image-used-for-a-wrong-capacity-battery

器件型号:BQ27510-G3

您好!

我将电量监测计图像用于错误容量的电池。 该图像是针对1400mAh 进行设计的、而我将其用于2000mAh 电池。 会发生什么情况? 电量监测计在充电和放电期间的电量读数是否低于电池的实际电量? 有什么副作用吗?

非常感谢。

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOC 读数没有任何意义、因为它们不再与正确的电池型号相关联。 正确使用电量监测计的步骤是:ChemID 匹配-->数据存储器配置(bqStudios)-->学习周期-->生成黄金映像。