This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS548D22:TPS548D22

Guru**** 2561090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747960/webench-tools-tps548d22-tps548d22

器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS548D21

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 TPS548D22启动 FPGA 内核电源。 我不清楚 REFIN_TRK 的使用!

在数据表中、此引脚(名为 RESV_TRK)不得连接。

过去(2017年),其他人曾询问此 PIN: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/633665

给定的响应未连接该引脚。

但是、Webench 电源设计器(Beta 版本)显示了一个设计、此引脚通过一个1nf 陶瓷电容器接地。 为什么?

哪种设计是"好的"设计?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、D. Tourres、
    TPS548D22的跟踪功能被禁用、无法通过 MODE 引脚设置启用。 由于此功能被禁用、RSV_TRK (跟踪保留)已被其内部电路下拉至接地。

    如果为此功能选择了 MODE 引脚、TPS548D21将具有此跟踪功能使能功能、因此名称为 REFIN_TRK (基准输入跟踪)。 当使用 TPS548D21的外部基准功能时、1nF 可滤除任何潜在噪声。

    我认为需要更新 TPS548D22的 Webench、以匹配数据表建议的值、即保持该引脚悬空。
    谢谢你。
    Amnat