主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
你(们)好
我刚刚购买了用于充电器应用的评估板 bq25601。 我尝试使用 I2C 接口对外部控制器进行编程、但我卡在某个位置。
在通信期间、我能够将数据写入寄存器、但当我在写入这些寄存器之后读取这些寄存器时、我始终会从寄存器中获得默认值。
我不知道我做了什么错。 我已经读取了寄存器、没有故障、一切都很好。
评估板上的上拉电阻器连接到 SYS、负载也连接到电路板。
这些寄存器的配置如下:-
REG00 0x97
REG01 0x54
REG02 0xe8
REG04 0x58
REG05 0x8b
REG06 0x56
REG07 0xd4
REG0B 0x00
在读取期间,我得到以下数据:-
REG08 0x74
REG09 0x80
REG0B 0x11
希望通过这些信息、您可以有所帮助。